This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:制造工艺与放大器;升级 P2P 设备

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710729/sn74lvc244a-manufacture-process-upgrade-p2p-device

器件型号:SN74LVC244A

您好、专家、

我们发现、在指定的应用场景中、LVC 版本很容易损坏。  

是否有244升级版本? 如何识别244的不同制造工艺(BJT 或 CMOS)?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、
    SN74LVC244A 在什么情况下损坏?

    系列名称将告诉您器件是基于 CMOS 还是基于 BJT (或两者、也称为 BiCMOS)。 例如,LVC 是“低压 CMOS”--系列名称可在逻辑选择指南 中找到:www.ti.com/.../sdyu001ab.pdf

    供参考- BJT 器件不是"升级"器件、实际上是较旧且效率低得多的设计。 如果您不知道、BJT 逻辑是20世纪60年代开发的原始逻辑版本、被命名为"TTL"或"晶体管-晶体管逻辑"。 CMOS 最初也是在1960年代开发的、但直到20世纪90年代早期才突破 BJT 和 BiCMOS 逻辑。 如今、除传统器件外、所有数字电路基本上都是 CMOS。