This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:低压站点(3V3)上的声道转换

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710361/lsf0204d-gound-shifting-at-low-voltage-site-3v3

器件型号:LSF0204D

您好!

我使用 LSF0204D 将 SPI 信号从3V3转换为5V

1) 1)µC 产生的 MOSI 信号在3V3电平(高= 3V3、低= 0V)下提供清晰且良好的质量。 但是、如果我将 Miso-singal 连接到 LSF0204D、则低电平将转换到大约0v8、因此5V 时的输出也会发生漂移(高电平= 5V、低电平= 1V)->如何在两个站点的低电平清除0V?

2) 2)当我将 SPI 速度、 MOSI 速度提高到大约1、5Mhz 时、两个站点的信号都是正弦波形 而不是方波->我的问题是、我应该如何将电阻器定义为在高速下具有方波信号

我随附了原理图和 Oszi 捕获。

感谢您的任何建议。

图1显示了未连接 LSF0204D 的原始 SPI-MOSI

在3V3和5V 站点与 LSF0204D 连接时、图片2中显示了相同的单个 MOSI

图3:高频(1.5Mhz MOSI)下的系统行为

图4:电路

请注意、ENC_VCC 的供电电压为5V。 我还尝试更改/移除了串联电阻器(33R2)、但未更改结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我忘了插入电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TRI:
    看起来您使用的是一个非常低的上拉电阻器值。 我建议将3.3V 侧上拉电阻器增加到至少10k (或完全移除)、并将5V 侧上拉电阻器增加到4.7K。

    低侧电压增加是由从所有这些1k 上拉电阻器灌入驱动器的电流引起的。 您可以在本视频中看到详细说明: training.ti.com/TLM-LSF-Down
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier 先生、您好!

    我从许多方面尝试了你的建议,但它对偏移问题没有任何影响。 在5V 和3V3两侧、我仍然有大约1V 的偏移。

    1) 1) 4.7K (5V 时)、移除3V3上的电阻器=> 0.9V 偏移两侧

    2) 2) 5V 时为10k Ω、移除3V3上的电阻器=> 0.9V 偏移两侧

    3) 3) 5V 时为10k、3V3时为10k、两侧均为0.8V 偏移。

    图中是3V3的黄色信号和配置为10k (5V)和空白(3V3)的红色 von 5V。 连接或断开高侧5V 组件将产生相同的结果。

    您还有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TRI:
    您在这里的信号比上一帖子中的信号要快得多。 对于较慢的信号、您是否仍然看到相同的偏移?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、TRI、

    仅供参考、我链接的视频中有一张幻灯片、专门介绍您遇到的问题。

    这是"up-translation"视频、内容为4:57: 使用 LSF 系列进行上行转换

    使用无源转换器存在一些与周围器件的负载和驱动强度特别相关的限制。 我强烈建议您观看所有这些视频、了解正在发生的情况并决定 LSF 是否支持您系统的翻译要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Emrys 您好!

    你是对的。 在低速(SPI)时消除了两侧的偏移、但 B 侧的信号不会达到5V 电平。

    这是否意味着 LSF0204D 无法高速运行(6MHz SPI)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如我链接的视频中所述、在使用无源转换器进行设计时会采取平衡措施。 从您的示波器屏幕截图可以看出、使用4.7k Ω 电阻器时、输出端的 RC 常数非常慢。 减小电阻将加快边缘速度、但也需要来自驱动器的额外电流、这将增加低电平电压。

    您唯一可以更改的另一项是负载电容。 我们建议将 LSF 器件放置在尽可能靠近高电压器件的位置、以减少电路板、走线和连接器的寄生电容。 如果这不是一个选项、则可能需要切换到半活动或活动转换器。