This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH16T245:SN74AVC 扇出和应用问题

Guru**** 2788425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH16T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710258/sn74avch16t245-sn74avc-fan-out-and-applications-question

器件型号:SN74AVCH16T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我使用部件"SN74AVCH16T245"对需要1.2V 至1.8V 电平转换的16个信号进行电平转换。 在中、1.2V 侧(VCCA)上连接了 SPI SCK、SPI MOSI 和14个 GPO 引脚。 在16MHz 频率下运行的 SPI 线路。 我的问题是,数据表中有一行显示“电源范围 SN74AVCH16T245器件经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为1.4V 至3.6V 的电压下运行”。 那么、我是否可以使用此 IC 进行1.2V 至1.8V 电平转换? 总线保持电路会导致 SPI 线路运行出现任何问题?? 它是否会导致任何错误行为?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    您可以根据 ROC 将其用于所列出的1.2至1.8V 电平转换范围。
    您还可以考虑使用 SN74AXC8T245、该器件已具有适用于 SPI 的2个 DIR 控制信号。
    您是否需要总线保持电路?