This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVCH16373:需要热阻(θ JB 和 θ JC)值

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710391/sn74alvch16373-thermal-resistance-theta-jb-and-theta-jc-values-needed

器件型号:SN74ALVCH16373

请提供热阻值(θ JB、JC)和最高结温。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alison、

    我将需要您想要热值的封装类型。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    这些是我需要热值的部件(Theta JC 和 JB)。
    SN74LV1T126DCKR
    SN74LVC1G80DCKR
    PCA9306IDCURQ1
    74ALVCH16373ZRDR
    SN74LVC1T45MDCKREP
    V62/07626-01XE

    谢谢!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alison、

    这些是您需要用于逻辑器件的 Theta JC 和 Theta JB 值。

    SN74LV1T126DCKR

    SN74LVC1G80DCKR

    SN74ALVCH16373ZRDR

    SN74LVC1T45MDCKREP

    对于 PCA9306IDCURQ1和 V62/07626-01XE、我建议您为每个参考小组的器件分别发布 E2E 帖子、这些帖子可为您提供帮助。
    我只能支持标准逻辑器件。

    谢谢!

    -Karan