This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH241:SN74lvth241保持输入信号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709584/sn74lvth241-sn74lvth241-holding-input-signal

器件型号:SN74LVTH241

您好 TI 团队。

我已经在我的应用中使用 sn74lvth241pwr (缓冲器)进行了测试。

问题是、缓冲器的输入在单个脉冲后保持"H"信号。  在 对单个脉冲进行分离时、输入不会恢复到"低电平"的原因是什么。

此时缓冲器的输出为低电平、sn74lvth241的 OE 引脚 禁用。

您对此问题有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好梅森、

    缓冲器输入保持"H"的原因很可能是因为该器件提供了总线保持功能。
    下面是一个应用手册、介绍了我们器件上的总线保持功能。
    www.ti.com/.../scla015.pdf

    如果您需要、我可以查看您的原理图并帮助您完成您要执行的操作。

    谢谢!
    卡兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、
    感谢您的支持。
    我的原理图非常简单、Vcc 电压为3.3V、输入电压为3V、没有上拉/下拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、梅森、

    因此、具有总线保持功能的器件不需要保持高电平或低电平状态的输入。 输入可以保持悬空。 我在上一个答案中随附的应用手册应能帮助您配置此器件以正确使用。

    谢谢!
    卡兰