This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC00:等效电气功能

Guru**** 2646335 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AC00, SN54AC00-SP, SN74HC00

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710418/sn74ac00-equivalent-electrical-capability

器件型号:SN74AC00
主题中讨论的其他器件: SN54AC00-SPSN74HC00

您好!  

我想知道 SN74AC00是否可以是 5962-8754903VDA 的商用电气等效产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    Digi-Key 上的器件型号似乎会通向 SN54AC00-SP、这是一个耐辐射四路2输入与非门。

    SN74AC00具有与 SN54AC00-SP 非常相似的电气特性、显然没有任何抗辐射加固。 您还可以根据系统要求使用 SN74HC00或 SN74LVC00等器件。