This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204偏移、每个端口的偏差

Guru**** 2778565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710181/lsf0204-lsf0204-offset-deviation-per-port

器件型号:LSF0204

大家好、TI 团队

我将测试 UART 从1.8V 到3.3V 的电平转换。

但 A2具有偏移电压(0.5V)。 请参阅以下波形。

驱动电流为8mA。

您能否查看我的原理图?

每个端口都存在偏差、甚至是相同的上拉电阻器。

例如、A3上的电压摆幅为1.8V~0.49V、A4是摆幅为1.8V~0.53V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mason Noh、
    看起来我有相同的问题。 您是否解决了该偏移问题?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、梅森和 TRI、
    是的、您似乎都有类似的问题。 TRI、您可以在您的主题上看到我的帖子、以获得更直接的答案。

    Mason、
    电路中的200k 电阻器不是必需的、应将其移除(或替换为0 Ω 电阻器)。 这里有一个视频对此进行了详细介绍: training.ti.com/TLM-LSF-Bias

    此外、您的电路1.8V 侧的上拉电阻器极低- 110欧姆电阻器将产生大量电流、并且您的驱动器很可能无法将线路完全拉至接地。 您可以在此处观看有关此 topid 的详细视频 :training.ti.com/TLM-LSF-Down

    我强烈建议您观看整个 LSF 视频系列-并不是很长、它涵盖了有关 LSF 工作原理的大量信息。