This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:需要热指标和最大结温

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710066/sn74lvc2g07-need-thermal-metrics-and-max-junction

器件型号:SN74LVC2G07

需要的热指标  

SN74LVC2G07DCKR

不仅仅是 θ JA 也需要最大结温。

更一般而言、TI 是否有可访问的数据库来获取上述信息? 我知道他们曾经这样做过。 实际上、它被称为热数据库、但我无法再找到它了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我不熟悉 TI 器件的"热数据库"。

    然而、逻辑器件使得这变得非常简单-最高结温始终等于最高存储温度、即150°C。 我们的常见问题解答 e2e.ti.com/.../3539.04-power-thermals 中也提供了此答案

    需要注意的是、最高结温极少会限制逻辑设计、因为这些器件不会消耗大量功率。 绝对最大额定值表中列出了更有可能限制您的设计的其他规格(电流、电压等)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、
    重新阅读您的帖子后、我想您还在寻找其他标准热规格。 我将向我们的散热团队提交申请、以获取这些申请、并应在1至2周内做出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,信息太多了——但有好消息!  似乎有人已经申请了该器件的热模型、因此我在我们的内部数据库中提供了该模型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我急切地等待数据!!! 顺便说一下、非常感谢您的快速响应!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Tom、
    以上是所有热指标。 您还需要其他东西吗?