This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找不到有关此部件的任何信息

Guru**** 2562320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709829/cannot-find-anything-about-this-part

大家好、

我有一位客户在寻找图片中所示的器件、他说这应该是一个逻辑组件、但我找不到任何相关的东西。 他希望找到数据表或文档并寻找替代产品。 请帮帮我。

谢谢!

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jenny、  

    如果转至部件标记查找页面 :http://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline ,请输入 o2727a,该工具将返回:   

    器件型号 标记 封装|引脚 状态 说明
    OPA2727AID O2727A
    2727A
    D | 8. 激活 trimTm20MHz μ A、高精度 CMOS 运算放大器

     

    您提到过、您认为它可能是一个逻辑组件、运算放大器是否合理?  下面是产品文件夹页面 :http://www.ti.com/product/OPA2727/pinout-quality ,实际上,此标记与数据表第15页上的说明相匹配。   

    在您的服务中、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonard、

    非常感谢。 我认为第一个字母"0"不是"O"、因此找不到答案。

    再次感谢。

    此致、

    Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    是的、我在第一次尝试时也做了同样的假设、因为它看起来更像"0"而不是"o"。

    奇怪的是、识别该特定组件的目的是什么?  我猜您没有原理图、并且可能无法修复此 PCB、因此我天生的好奇心已经平息!

    ~Leonard