This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G14:SN74LVC1G14

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709995/sn74lvc1g14-sn74lvc1g14

器件型号:SN74LVC1G14

您好!

如果我不连接输入引脚并使其保持高阻态、那么输出引脚电压将是多少? 另一方面、输入引脚是否具有任何内部上拉或下拉电阻器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Serhat、

    不要将输入引脚悬空、没有任何内部上拉或下拉电阻。 电压可能会浮动高达1/2 Vcc、导致 CMOS 电路打开、从而导致电流消耗大幅增加。