This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:5V 输入、3.3V 电源、可以吗?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/710003/sn74lvc1g17-5v-input-with-3-3v-supply-is-it-ok

器件型号:SN74LVC1G17

我想使用 具有5V 输入和3.3V 电源的 SN74LVC1G17QDBVRQ1。 这样可以吗? 是否对  SN74LVC1G17QDBVRQ1有害?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于5V 输入和3.3V 电源都处于建议的工作条件范围内、因此这不会损坏器件并且应该正常运行。

    谢谢!
    卡兰