This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:输出泄漏电流

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709470/sn74lvc1g07-output-leakage-current

器件型号:SN74LVC1G07

如果 Vout = 3.3V、最大输出泄漏电流是多少? 数据表未提供任何有关输出泄漏电流的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    您可以更正的是、输出泄漏电流(IOZ)不在此数据表中。

    我希望典型的泄漏电流在几十纳安范围内、但我可以保证的最佳值是10uA (最大值)、直到器件重新特性化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。