This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104中的热插拔问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709496/txs0104e-hot-swap-issue-in-txs0104

器件型号:TXS0104E

大家好、

我的客户在服务器的 PCIe 卡中使用 TXS0104。

PCIe 卡将插入服务器主板。

下面是 PCIe 卡中 TXS0104的原理图。

    PCIe 卡中的原理图

端口 B 连接到主板中。 在主板中、它们使用4.7K 电阻器上拉至3.3V。

操作顺序如下:

信号方向是从端口 B 到端口 A。PCIe 板由主板供电。

在主板中、3.3V 电压和 PCIe_PEWAKE_N 首先是高电平。

3.当 PCIe 板插入主板时、主板将为 TXS0104供电。

因此、在 PCIe 板插入主板的期间、PCIe_PEWAKE_N 信号将受到影响并显示低脉冲(如下所示)。

请注意、在脉冲发生期间、它们监控了我们部件中的 VCCA、VCCB 和 OE 引脚、三个引脚的电压全部为低电平。

因此、当 PCIe 板插入主板并在 PCIe 板为部件加电之前、问题就会发生。

请帮助分析上述应用、并回答以下问题:

1.问题的原因可能是什么? 这种情况是否有意义?

2.是否有任何解决方案可以避免端口 B 的输入信号受到影响?

3. 在为部件加电之前,部件中的引脚是否为高阻抗?

请尽快回复!

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    TXS 器件不是为带电插入而设计的、也不保证热插入的性能。
    在电源通电之前、A/B IO 端口为 HIZ 和未知电平。
    在 B 端口上具有大于50k 的弱上拉电阻有助于避免这种情况(尽管我通常不建议在 IO 端口上具有上拉电阻)。
    如果可能、可以移除 A 端口上的2K 上拉电阻器、或将其替换为较弱的上拉电阻器。