This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126DBV

Guru**** 2766855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705595/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126dbv

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT1G125

尊敬的先生:

请为以下列出的组件提供结至外壳热阻(θJC°C/W)和结至电路板热阻 θJB°C/W 值。

SN74AHCT1G125DBVR

SN74LVC1G126DBV

此致、

维斯瓦纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Viswanadh、
    我将在假期后提交此申请。 最多可能需要两周时间才能恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswanadh、

    您请求的其中一项热性能已完成:

    SN74LVC1G126

    我将在另一个可用时立即发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswanadh、

    另一个热请求已完成:

    SN74AHCT1G125