This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:Vbias 电压

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707935/txs0104e-vbias-voltage

器件型号:TXS0104E

大家好、

器件内部 Vbias 电压?是多少  

如果 VIL = 0.35V、它是否会导致 Vbias Vil=Vgs 过小 而无法关闭 MOS?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lilian、
    我已要求我们的翻译专家为您进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lilian、

    TXS 器件 FET 的栅极以 Vcca 为基准。
    Vil 不会关断 FET、并继续将信号传递到输出端、直到输入信号足够高、能够关断 FET、通常比 Vcca 低一个 VT。