This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF / TXS / TXB 系列转换器之间的差异

Guru**** 2769125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709321/lsf0108-q1-difference-between-lsf-txs-txb-series-translators

器件型号:LSF0108-Q1

我需要通过汽车认证的>6位3.3V 至5V 电平转换器。 您能否分享 LSF / TXS / TXB 系列转换器之间的简要比较?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    找到了此应用手册、其中清除了 TXS、TXB 和 LSF 自动双向的偏移要求
    翻译员: www.ti.com/.../scea060.pdf
    如果有可与客户共享的比较表、请进行共享、否则关闭该主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prahlad、

    下面还有常见问题解答链接、其中比较了 TI 的3个自动双向转换器。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../3568.03-txb-devices
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于该应用、请分享考虑使用案例的更多详细信息。