This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0302:在 DMIC 功能中使用此部件时产生噪声。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0302, 2N7001T, SN74AXC1T45, SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706778/txb0302-usage-this-part-in-dmic-function-has-noise-occurred

器件型号:TXB0302
主题中讨论的其他器件: 2N7001TSN74AXC1T45SN74AVC2T45

尊敬的 TI:

该电平位移是否能够用于 DMIC 功能?

BR

Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle、

    如果您可以突出显示与 DMIC 相关的一些关键规格、这将会有所帮助。

    转换要求、速度/数据速率、漏极开路或推挽、单向或双向信号等将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    1. Intel Kabylake U 的 DMIC 信号

    电压电平需要从1.8V 升至3.3V。

    clk 频率为2.4MHz。

    上升和下降时间最大值为13ns。

    您对此有什么建议吗? 如电路、CL、、、

    符合 DMIC 传感器规范。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kyle:

    TXB0302 (自动双向)将支持为 DMIC 信号列出的所有要求。
    我们最近还发布了2N7001T (单向)或 SN74AXC1T45 (DIR 控制转换)器件、该器件可支持1.8V <->3.3V 并超出此处列出的所有其他要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~
    但我有一个问题作为标题。
    我认为这个部分可以做到这一点。
    但我无法使我测量的波形合理化。

    通道1之前。
    CH2之后。
    您知道这种症状的根本原因是什么吗?

    连接原理图。

    最棒的

    Kyle。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    器件似乎加载在 IO 端口上、这就是输出信号未达到所需3.3V 电平的原因。
    如果您跟踪高电平信号(其仍在上升、未达到最终电平)、TXB0302将尝试达到3.3V 最终电平。 您是否对此处未显示的布线有额外的负载?
    如何在示波器上测量它、探头电容是多少? 使用具有低容性负载的有源探头将有所帮助。

    我建议使用 DIR 控制的器件、SN74AXC1T45或 SN74AVC2T45、它们在这里可以很好地工作。