This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 缓冲器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/709038/spi-buffers

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G34

您好!  

有人建议我使用具有1:10分布的扇出缓冲器。

用于 SPI 时钟和 MOSI 线路。 在1.8V 的 IO 电压下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:
    标准 CMOS 缓冲器通常最多可支持15个连接。 您是否了解过 SN74LVC1G34?