This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:输入电流(II)和基准电压

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708155/sn74lv123a-input-current-ii-and-the-reference-voltage

器件型号:SN74LV123A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123
E2E 逻辑论坛成员好、
我们的客户询问了 Rext/Cext 输入电流(II)的典型值以及 Rext 和输出之间比较器的基准电压。
至于基准电压、我在 TI 网站上找到了应用报告(SLVA720)、但它是 SN74LVC1G123、而不是 SN74LV123A。
您是否想知道 Rext/Cext 输入电流(II)的典型值和比较器的基准电压的2个值 ?
谢谢、
亚苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yasu、
    基准电压是 Vcc 的63.2%-或者恰好是1个时间常数。

    输入泄漏电流高达2.5uA。 我们不指定典型值。 最好在设计时考虑到_最坏情况_而不是典型情况-这将防止系统级故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys-San、您好!

    感谢您的快速重播!

    谢谢、
    亚苏