This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:如何计算允许的最大时钟输入

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708243/sn74lvc1g125-how-to-calculate-the-maximum-allowable-clock-input

器件型号:SN74LVC1G125

您好!

我想知道如何计算逻辑 IC 的最大允许时钟输入、例如 SN74LVC1G125缓冲器。

数据表未指定 时钟等转换信号的最大允许输入速率。

谢谢、

Seung-Gon。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seung-Gon:

    您的问题的答案可在此处的常见问题解答页面中找到。

    我希望这澄清了如何找到允许的最大输入速率。

    谢谢!

    -Karan