This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:局部断电与放大器;输出使能与功耗间的关系

Guru**** 2569065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/708215/sn74avc4t245-partial-power-down-output-enable-vs-consumption

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245SN74AXC1T45

您好!
我们可以看到有关 xT245 双电源收发器上的拉/功耗/局部断电限制的大量内容。
在我的设计中、我对电平位移器使用所有不同类型的配置、我想确保在输入悬空时不会消耗过流...
但我不能将药丸放在任何地方、因为我不能有上拉/下拉汇流器、并且大多数电平转换器都在连接器上...
总结:
在以下情况下、我是否会出现过度消耗:  
- VccA 打开/ VccB 关闭 、B 侧输入悬空、A 侧拉。
- VccA 打开/ VccB 打开、但 OE =1 => HiZ。  在 B 侧具有浮动输入。
- VccA 关闭/VccB 打开、A 侧输入悬空、B 侧上拉。  
Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    任何 CMOS 器件上的悬空输入都将导致电流消耗问题、并且可能还会导致多个其他问题。

    我也会请我们的翻译专家发表意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SC、

    我将 Emrys 的建议放在这方面。
    我们还发布了新的 SN74AXC8T245和 SN74AXC1T45器件、这些器件可能有助于克服您可能面临的一些潜在电流问题。 AXC 上的 IO 端口在保持悬空时处于 GND、但 AVC 输入电路始终处于活动状态。 因此、IO 端口不应悬空、尤其是在上电和断电期间。
    DIR 和 OE 的控制输入不应悬空。