This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA164245:能够驱动 LVCMOS 终端?

Guru**** 2561350 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCA164245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707971/sn74avca164245-capable-of-driving-lvcmos-termination

器件型号:SN74AVCA164245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我想知道该器件是否能够驱动 LVCMOS 终端负载?

另一个问题是此器件是否支持这些端接负载:

-串联源阻抗22欧姆可以吗?

-具有50欧姆电阻器和10-20pF 电容的交流负载端接是否正常? 如果可以、使用串联源阻抗还是不使用?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:
    我已要求我们的翻译专家为您进行研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    22 Ω 的串联源阻抗很好、但是 SN74AVCA164245没有足够的驱动电流来支持50 Ω 到 GND。
    下面的 IBIS 模型链接用于仿真:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    假设输出为3.3V、负载为50欧姆、则电流为66ma、这一点不受支持(在绝对最大额定值中也是如此)。
    20pF 的容性负载应该可以正常工作。
    我还想了解交流负载端接、您是否意味着从信号中移除直流分量以允许大约0V 的交流信号? 同样、这是不可取的。

    应用是什么、您有原理图吗? 我们还发布了 SN74AXC8T245、该器件在两个电源端口上均支持0.65V 至3.6V 的电压范围。