This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH245A:短时间内的下冲额定值

Guru**** 2608245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707853/sn74lvth245a-undershoot-ratings-for-short-time-periods

器件型号:SN74LVTH245A

我在其中一个设计中使用了几个不同的 LVT/LVTH 缓冲器、我看到在超过-0.5V 最大输入范围的高电平到低电平转换上出现下冲。  我的设计中的其他器件在其数据表中有注释、指出在某些电压范围内(通常作为开关单元间隔的函数)、可能会在短时间内超过最大下冲。  我的问题是、这些 TI 缓冲器是否在短时间内具有下冲值的动态限制、或者-0.5V 输入电压是否为绝对阈值?  

我在仿真中看到的值大约为-1V、持续时间小于1ns、-0.5V、持续时间小于2ns。 这些信号位于40MHz 时钟域中、因此最快的转换速率为每25ns 一次。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乍得、您好!

    因此-.5V 输入电压是绝对阈值。 但是、只要观察到输入和输出钳位电流额定值、您就可以低于此阈值。 这在数据表的注释下。

    我相信、短时间低于输入电压绝对阈值是可以的。 但是、这将缓慢损坏器件并缩短总寿命。

    谢谢!

    -Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Karan!