This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC157A:SN74LVC157A 信号速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC157A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707426/sn74lvc157a-sn74lvc157a-signal-rate

器件型号:SN74LVC157A

大家好、我不理解 Luke Sun 的答案(2016年12月5日下午3:18)、即 SN74LVC157A 的10MHz SPI。

Dennis 说、我们可以使用传播延迟来估算最大频率:

当 VCC=3.3V 时:

2x5.2=10.ns

FMAX=1/10.4ns~96MHz

当 VCC=1.8V 时:

2x14=28ns

FMAX=1/28ns~35.7MHz

在所有情况下、该频率都远高于 SPI 的10MHz 频率。

Luke 曾写道" 那么 SN74LVC157A 似乎无法支持10MHz SPI"。

您是否获得了74lvc157A 栅极的最大速度规格?

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sylvain:

    该器件将能够处理10MHz 的频率。 我不打算深入了解 Dennis 的响应、但我不会使用 TPD 估算最大工作频率。 对于未来的基准、我始终建议查找具有时钟输入(例如触发器)的同一系列器件。 查看该器件的 Fclock 规格、该值将更好地估计您的器件可以处理的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和推荐。

    但是、在我的设计中、我需要对信号进行多路复用以节省  微控制器上的 I/O。这 就是我需要知道74LVC157A 的最大输入频率的原因

    是否有一个具有 SN74LVCxx 逻辑 IC 最大输入频率的通用文档? 。

    例如 、在小尺寸逻辑器件指南 (第4页)中、指定了每个 IC 系列的最大速度。   

    此致。

    Sylvain

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sylvain、

    我以为您只是想知道它是否可以处理10 MHz、我很抱歉。 该器件应能够处理100MHz 的频率(假设采用良好的布局技术来减少输出上的 RC 组件)。