This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:具有反相输出的 sn74lvc1t45的替代产品

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707741/sn74lvc1t45-alternative-for-the-sn74lvc1t45-with-inverting-output

器件型号:SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G04

大家好、

对于具有反相输出的电平转换器 sn74lvc1t45、我们有替代部件吗? 相同的功能就足够了。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我必须做出一些假设、因为没有提供任何信息。 我假设您基本上正在寻找一个可将3.3V 下电压转换为1.8V 的逆变器。如果正确、那么 SN74LVC1G04将是您想要的。 不确定是否需要相同的148.5 MHz、但它应该能够处理该频率。