This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCH8T245:1.2V 至1.8V 的电压电平转换

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCH8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707826/sn74avch8t245-voltage-level-translation-between-1-2v-to-1-8v

器件型号:SN74AVCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

你(们)好

能否将 SN74AVCH8T245用于 SPI 线路电压电平转换器(1.2V 至1.8V)? 因为数据表中说它是为 数据总线间的异步通信而设计的。 请澄清一下。!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vignesh、

    我强烈建议使用 SN74AXC8T245、该器件具有2个 DIR 控制信号、用于支持 SPI 接口(具有3A 至 B 和1B 至 A 信号)。
    与 AVC 器件不同、AXC 还针对低于1V 的运行进行了优化。
    您是否需要器件的总线保持版本、或者可以在没有总线保持版本的情况下工作?