This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:端口 A/B 电容

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707086/sn74avc16t245-port-a-b-capacitance

器件型号:SN74AVC16T245

如果 Vcca 或 Vccb 为1.8V、则 SN74AVC16T245的 CIO 会是什么?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    我们在 CIO 上没有1.8V 的数据,但是您可以预期电容会与 Vcc 成反比(由于输出端的耗尽电容之间的关系)-- 在这种情况下、由于 Vcc 从 Vio 的数据表测量值中减半(大约)、因此我希望 CIO 将 Vcc 加倍(大约)至14pF。

    实际上,它可能不会翻倍--那里还包括一些输入电容(可能约为3.5pF),这些电容不会改变(因为栅极几何形状不会改变),因此实际值可能接近10.5pF。

    由于该值无论如何都只是平均值(输出电容是多个变量的非线性函数)、因此这可能比我们尝试测量它时所得到的值更接近。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    非常感谢您的快速响应!
    我非常感谢