This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC138:CD74AC138M

Guru**** 2814035 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707272/cd74ac138-cd74ac138m

器件型号:CD74AC138
主题中讨论的其他器件:CD74AC541

大家好、团队、

因为我正在对上述器件型号执行信号完整性分析。 请尽早提供相同的 IBIS 模型。

此致、

维拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vilas、

    因为该部件没有 IBIS 模型。 您可以在该系列中搜索、查看该系列中是否有适用于任何类似器件的 IBIS 模型。 如果他们属于同一个系列、他们往往会有非常相似的 IBIS 模型。

    谢谢!
    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karan、

    您能否建议具有相同参数的相同器件型号的替代 IBIS。

    此致、
    维拉斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vilas、

    如果您看看器件型号 CD74AC541、它具有非常相似的输入和输出特性。 该器件还具有 IBIS 模型、因此我相信这将适合您。

    我已连接 CD74AC541的 IBIS 模型。  

    http://www.ti.com/product/CD74AC138/technicaldocuments

    e2e.ti.com/.../schm003.ibs.txt

    谢谢!

    卡兰