This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH244A:SN74LVTH244A:生命周期:器件型号的生命周期结束

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706841/sn74lvth244a-sn74lvth244a-life-cycle-end-of-life-of-the-part-number

器件型号:SN74LVTH244A

尊敬的 TI 团队:

我们希望 在新设计中使用此 IC (SOIC-20) SN74LVTH244ADW。

您提到过、TI store 不提供器件型号、但其他分销商提供该型号。

请告知我们此器件型号的 EOL 生命周期、您是否确认、此器件在未来10年内不会停产?

供参考: http://www.ti.com/sitesearch/docs/universalsearch.tsp?searchTerm=74lvth244#linkId=8&src=top

请尽快答复。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanthi、

    请参阅以下链接中的问题6:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。
    因此、根据 TI 政策、我们可以将此 IC 用于我们的新设计、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、器件未标记为 NRND。