This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVCH8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705829/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVCH8T245

尊敬的先生:

我们使用电平转换 器 SN74LVC8T245将3.3V 至5V 的信号进行转换。 电平。

我们在2个 IC 中遇到了问题。 当 for i/p 为3.3V 时、O/p 为5V、但当 I/p 变为零(0V)时、O/p 保持在2.4V、它不会变为零、  

实际上、IC 的错误行为善意地告诉我们为什么会发生这种故障。

此致

Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、

    当您提到 I/P 为0v 时、它是连接到 GND 还是保持悬空? OE/Vcca 引脚的状态是什么?
    我知道您之前提到过 SN74LVC8T245、但想知道这是不是具有总线保持功能的 SN74LVCH8T245器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    它仅为 SN74LVC8T245。 而 I/p 不是浮动的。

    OE 接地、  

    VCCA、DIR = 3.3V

    VCCB = 5V

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    我们将使用此 IC- SN74LVC8T245、批次代码为77KG4AHNV 和78KG4A0Z9

    请检查是否存在任何批次问题

    Girish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Girish:

    如果可能,请发送输入和输出、Vcca、Vccb、控制信号的所有范围,并发送带有互连的设备的详细原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    我们将使用此 IC- SN74LVC8T245、批次代码为77KG4AHNV 和78KG4A0Z9

    请 检查上述批次是否存在任何批次问题

    PL 查找随附的原理图

    e2e.ti.com/.../SN74LVC8T245.pdf

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    原理图没有详细介绍互连。 是否有范围或您面临的问题?

    最近我们没有对 sn74LVC8T245进行任何返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    PL 检查批次代码

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Girish、

    如果您认为特定批次存在问题、可以联系您当地的 TI 销售人员和 CQE 以发起退货。 我可以说、器件制造没有发现任何良率异常。  

    此外、我们最近未在此器件上收到任何退货。