This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:最大输入电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A, SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707126/sn74lvc244a-max-input-voltage

器件型号:SN74LVC244A
主题中讨论的其他器件: SN74HC244

大家好、

 SN74LVC244A 是否可以直接由锂离子电池供电? (电压范围为3V 至4.2V)。 该规范指出、建议的工作范围高达3.6V、但想知道我们是否已测试它适用于类似的用例。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Mitchell、
    我建议改用 SN74HC244 -其电源电压范围为2V 至5.5V、因此可保证在您所需的电压范围内运行。

    您的输入是否也会在同一电源下运行? 对于 CMOS、最好匹配输入/电源的电源轨以避免出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以5V 电压运行会很有用、因此没有理由对该功能保密。

    LVC 具有比 HC 更强大(且更快)的驱动器。 单栅极 LCV1G 器件实际上可保证在5V 电压下工作、因此我怀疑一次切换多个 LVC 栅极可能会导致过多的接地反弹、从而使器件可靠地工作。 但这并不是一个可以公开确认的问题…