This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:SPI 线路电压电平转换器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707139/txb0104-spi-lines-voltage-level-translator

器件型号:TXB0104

您好!

我能否将此"TXB0104"用于1.2V 至1.8V SPI 线路电平转换器。 速度高达16Mbps?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您的驱动器足够串化、并且您的电路的寄生电容足够小、数据表可保证20Mbps (请参阅表6.6和6.11)。

    SPI 信号是单向的、因此单向或方向控制型转换器更可靠。 为什么要使用自动方向感应转换器?