This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:开关特性和输入转换上升或下降速率不匹配

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/707014/sn74lvc2t45-switching-characteristics-and-input-transition-rise-or-fall-rate-mismatch

器件型号:SN74LVC2T45

你好  

我需要澄清 输入转换上升或下降速率的数据。

数据为5ns/v、因此在5V Vcc 中、我了解到它的 MEN 25ns 上升时间。  

在 “Switching Characteristics”(开关特性)部分中,时间小于 calc,原因是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eden、

    输入转换上升或下降速率的详细定义位于此处: 了解和解释标准逻辑数据表 (第31页)

    简而言之、输入转换率是指传入到 SN74LVC2T45的信号、与开关特性部分无关。

    数据表的开关特性部分解释了输入到输出转换延迟规格、并在上述链接文档的第50页上进行了详细说明。