This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS06:一些问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706444/sn74ls06-some-questions

器件型号:SN74LS06

大家好、

我的客户有一些问题。

·请提供 SPICE 模型、我不想成为 BAIS 模型。

·SN74LS06N 和 SN74LS06NE4之间有何区别?

·我知道有两个 A/TS、是否有一个晶圆工艺?

·当输入从0V 缓慢上升至5V 时、0.8V 至2V 的中间电势以线性方式输出、此运行是否正常?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    请参阅红色答案。

    ·请提供 SPICE 模型、我不想成为 BAIS 模型。

    由于该器件采用 BJT 技术、因此我们没有适用于该器件的 SPICE 模型。

    ·SN74LS06N 和 SN74LS06NE4之间有何区别?

    没有区别。  从历史上看,G4和 E4后缀意味着设备的额定值为“绿色”或“无铅”。 然而,随着时间的推移,所有器件都被推到了这些新的“绿色”或“无铅”标准,但特定的可订购器件仍然可用,因此客户可以获得一致的可订购器件型号。

    ·我知道有两个 A/TS、是否有一个晶圆工艺?

    是的

    ·当输入从0V 缓慢上升至5V 时、0.8V 至2V 的中间电势以线性方式输出、此运行是否正常?

    我能不能得到一个示波器截图来帮助我了解您所谈论的内容。 原理图也会有所帮助。