This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCB164245:最大数据速率

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16T245, SN74AVCB164245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705924/sn74avcb164245-maximum-data-rates

器件型号:SN74AVCB164245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16T245

我想知道该器件的最大数据速率。

对于其他双电源总线收发器(例如 SN74AVC16T245)、我找到了一些有关不同电源电压的信息。

我想以80Mbps 的最大数据速率移动数据信号。 对于该器件、是否可以使用任何电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christoph、

    尽管数据表中未指定此器件支持的最大数据速率、但我确信可以支持80Mbps 数据速率。
    是否有理由不考虑使用 sn74AVC16T245器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。

    嗯、SN74avcb164245的输出电流似乎低于 SN74avc16t245。 目前、我们使用的是 SN74avc16t245。 该器件速度非常快、我们遇到了一些 EMC 问题。 因此、我搜索了速度较低但速度足以支持80MHz 的双电源收发器。

    不使用 SN74avcb164245是否有一些原因?

    我只能看到、传播延迟略高、但我可以忍受这种情况。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    在 SN74AVCB164245的产品文件夹中、我看到频率最大为100Mhz

    由于采用动态输出阻抗控制电路、因此应显著降低 EMC。