This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:通道到通道偏斜

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706148/sn74lvc8t245-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

你好。 我想知道该器件的通道间偏斜特性是什么(典型值/最大值)。 我在数据表中找不到此信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christian:

    欢迎使用 e2e。
    过去、标准逻辑器件上的通道间偏差典型值约为300ps、在输出端口驱动相等负载且输入信号同时到达的情况下、最大值高达1ns。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christian、

    应用是什么?翻译要求是什么?
    TI 最近推出了称为 AXC 的全新系列器件、我们已将 SN74AXC8t245投入生产。
    该器件的工作电压范围为0.65至3.6V、我们已针对1.8V 至3.3V 转换测量了150ps 的典型偏斜性能。
    如果转换要求不大于3.6V、请考虑使用此器件。