This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706241/lsf0108-lsf0108

器件型号:LSF0108

您好!

 

我们在新电路板设计中使用 LSF0108双向电压转换器进行1.8V 电平数据 I/O 到3.3V 电平数据 I/O 转换、反之亦然。 我们通过该电压电平转换器的 I/O 信号基本上是推挽式信号、数据速率为100Mbps。

 

在 LSF0108数据表的第8.1节中、有人提到 LSF 系列非常适合用于开漏驱动器连接到数据 I/O 的应用。 通过适当的上拉电阻器和布局、LSF 可实现100MHz。

LSF 系列还可用于推挽驱动器连接到数据 I/O 的应用。

 

我们需要进行以下澄清。

 

  1. 在 I/O 为推挽类型且 I/O 信号速度高达100MHz 的应用中、我们是否可以使用 LSF0108器件?
  2. 本文提到、借助适当的上拉电阻器和布局、LSF 可实现100MHz 的频率。  由于我们的应用是 PushPull 型 I/O、因此我们不会使用任何上拉电阻器。 即使在本例中、我们也能够实现100Mz 的速度。 这在数据表中不清楚。

请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayakumar 您好、
    此链接中的视频系列可解答您的所有问题。 如果要跳至最相关的数据、请直接转到"Up translation"视频。

    training.ti.com/logicminute