This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567用作500kHz 信号源的 PLL (__LW_AT__问题)

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705813/lm567c-lm567-work-as-a-pll-of-500khz-signal-source-question

器件型号:LM567C

我使用 LM567作为 PLL,获取引脚5的输出信号。

LM567通过500kHz 的引脚5到 AD8039的方波输出锁定、作为电压跟随器、但  电压跟随器输出的频率移至539KHz、我对此非常困惑。(我使用 AD8039来消除对中 VCO 频率的影响 LC LPF 的引脚5)、因此后一个电路出错。

但是、当我 直接从信号源为 AD8039提供500kHz 方波信号时、电压跟随器的输出也是500kHz、随后的电路变为正常。

那么、我的 LM567电路是对的吗?
我还尝试使用双通道 示波器并连接 AD8039/(LM567的引脚5)的输入 到 CH1和到 CH2的输出、频率稳定在500kHz。如果我离开输入引脚、AD8039输出端的频率再次抖动到大约539KHz 、在尝试这种情况下、 LM567 烧坏了!
确实、我应该将引脚5和 LPF 分开以摆脱频率牵引。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    根据数据表、输出不是引脚8、计时是引脚5吗?
    这看起来就像图12中所做的那样。

    此致、
    Dean