This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:输入悬空时具有默认输出高电平的类似缓冲器

Guru**** 2567355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/706050/sn74lvc125a-similar-buffer-with-default-output-high-when-input-floating

器件型号:SN74LVC125A

大家好、

快速问题、客户正在寻找 SN74LVC125A 等4通道缓冲器、但在输入悬空时默认输出高电平。

是否有任何设备?

非常感谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    不、我们不会生产这样做的器件。

    实现这一目标的正确方法是在输入端使用上拉电阻器。 不要将 CMOS 输入悬空。