This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G373:MPN#说明

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705714/sn74lvc1g373-mpn-explanation

器件型号:SN74LVC1G373

您好!

下面两个 MPN#之间是否有任何差异?

74LVC1G373DBVRE4
SN74LVC1G373DBVR

74LVC1G373DBVRE4
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CA、

    这两个器件型号是等效的。  您可以查看任何数据表上的可订购产品附录中的差异:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、我从数据表中获取信息。
    没有区别、但为什么使用2个不同的订购代码?
    它是替代 MPN#?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CA、
    我们的常见问题解答页面上有一个详细的答案、位于 e2e.ti.com/.../3545.07-part-numbers
    (请参阅问题1)