This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108 ICC 是否为6uA (典型值)?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705789/is-lsf0108-icc-6ua-typ

器件型号:LSF0108

 我们的一位客户正在考虑将 LSF0108用于他们的新产品。 他们希望获得以下问题的答案。

LSF0108 ICC 是否为6uA? 我发现 LSF010x 数据表(http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lsf0108.pdf) 在第6页上说 ICC 为1uA。

   但 LSF0108-Q 数据表(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lsf0108-q1.pdf)显示 ICC 为6uA。 哪一项是正确的?

2.如果 B 侧输入1MHz H/L 信号、则 A 侧输出 H/L 信号。那么 ICC 值 是否从6uA 增加?

   我认为 ICC 节点(Vref_B+ EN)电流 是递增的、因为一些电流通过内部 NMOSFET 的栅源电容器从 ICC 节点流向 A 端子。

 我的理解是否正确?

 您能给我您的答案或建议吗?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakai-San、

    流经任何 MOSFET 栅极的电流极低-通常在 FA 范围内或更小。 我认为 LSF 器件的"功耗"非常误导人、因为这是一个无源器件、本身实际上不消耗太多的功率。

    LSF0108的电源电流由电源输入端的偏置电流计算得出。 这里有一个详细的视频对此进行了解释:

    最好根据您的电源来计算所需的电流,例如,如果您要将1.8V 转换为5V,那么您可以得到:

    (Vcc1-Vcc2-Vtn)/Rbias =(5-1.8-0.85)/200000 = 11.75uA

    还必须注意的是,进入 LSF 偏置电路的电流将从 LSF 返回并灌入较低的电源--并非所有电源都能处理这一问题,因此在系统设计中考虑这一点很重要。 如果1.8V 侧有一个器件使用11.75uA、则 LSF 基本上不使用任何功率(除了一些非常小的电阻损耗)。

    以下是一个示例:

    您可以在上图中看到、LSF 器件不消耗电流、但会继续为 FPGA 供电。 这是使用该器件的一种非常常见的方法、可最大程度地降低系统功耗。  请注意、电阻器(200kOhm)将使用一定的功率、并且偏置电路中的电阻损耗极小(最大~100欧姆)。