This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T157:具有 EN 引脚功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T157, SN74LVC1G99

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705596/sn74aup1t157-with-en-pin-function

器件型号:SN74AUP1T157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G99

尊敬的 E2E:

我们是否有 SN74AUP1T157 + EN 引脚功能的解决方案?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    是的、有一个 SN74LVC1G99可被配置为一个带有 OE\引脚的2:1多路复用器。