This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102YZPR (DSBGA)封装信息

Guru**** 2789985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704985/txs0102-txs0102yzpr-dsbga-package-information

器件型号:TXS0102
Thread 中讨论的其他器件:TXB0102

各位专家:

 

我们的客户对 TXS0102YZPR 感兴趣、因此、客户计划在下一个项目中使用它。

但是,根据数据表,没有 DSBGA 封装信息(封装外形/尺寸、焊盘图案示例、焊锡膏示例)

 

客户将请求第三方使用此器件、在这种情况下、客户需要将此官方封装信息(pdf 文件)发送给第三方。

您可以与我们分享此文件(pdf 文件)吗?

 

我还检查了以下“封装信息”,但是本文档中没有“D”和“E”长度定义。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我们指出这一点。

    我已请求团队更新数据表、以包含 YZP 的封装信息。

    同时、您可以参阅有关尺寸的 TXB0102封装信息。

    D= 1.918-1.858毫米

    E = 0.918-0.858mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、
    感谢您的澄清。
    此致、Miyazaki