This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC595:建议的最大 VIH

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705106/sn74ahc595-recommended-max-vih

器件型号:SN74AHC595

大家好、团队、

关于 SN74AHC595、我有两个问题需要您的帮助。

  当 VCC 为5V/3V/2V 时、建议的最大 VIH 是多少?

当 VCC=3.3V 时、建议的 VIH 最小和最大电压是多少?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    最大输入电压会立即显示在上方屏幕截图中 V_IH 和 V_IL 规格的下方、并且与电源值无关。

    如果您想了解有关此规范的更多信息、请参阅以下主题的应用手册: 了解和解释标准逻辑产品说明书

    V_IH 部分位于第28页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、

    那么、无论 VCC 是2V 还是5V、VIL 最大值是否始终为5.5V?
    谢谢。

    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    不、我是说无论电源电压值如何、VIH 最大值都将始终为5.5V。 与此类似、VIL MIN 也将始终相同(0V)。

    强烈建议在尽可能靠近电压轨的位置运行该器件、以获得最佳结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys。