This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:74LVC1G08GW 竞争对手

Guru**** 2518300 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74LVC1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705211/sn74lvc1g08-74lvc1g08gw-competitor

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G57

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们将使用 TI SN74LVC1G08替代 NXP 74LVC1G08GW

我们认为这是 P2P。

我们的终端客户 SAW NXP 数据表中显示"所有输入端的施密特触发操作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间"、但 TI 没有。

因此、新的查询是"具有施密特触发输入的单路2输入或/和门"

此外、终端客户还需要 TI 对此进行解释。 请帮帮我。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "施密特 触发操作"与实数施密特触发不同。

    LVC 特性信息(SCBA011)显示:

    LVC 工艺几何所固有的输入迟滞约为100mV、可通过增加阈值电压周围的噪声裕度来确保器件不会出现振荡。

    NXP 的实际最大上升/下降时间为20或10ns/V:

    这与 TI LVC 的说明相同(5V 除外、其中 TI 要求的值小于5ns/V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Cheng、您好!

    "施密特 触发器操作"--这正是上面数据表所说的(而不是"施密特 触发输入")是一个营销术语,用于表示对慢速输入的耐受度略有提高。 Nlita 74LVC1G08没有施密特触发输入。

    您可以在其数据表的2个位置看到这一点:

    (1)在第9节中、建议运行条件:

    DT/DV --输入转换上升和下降速率列为20ns/V (最大值)

    (2)在第10节"静态特性"中

    没有提到 VT +、VT 或 DVT --它们是施密特触发输入所需的规格。

    如果客户需要在双输入与门上提供真正的施密特触发输入、则必须使用不同的器件。  一个示例是 SN74LVC1G57、该器件可轻松配置为双输入与门、并具有真正的施密特触发输入。  请注意、数据表在电气特性表第6.5节中显示了 Vt+、Vt-和 DVT 的规格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢克莱明-打败我。