This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:数据表中缺少 TXB0104YZTR 封装尺寸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705029/txb0104-txb0104yztr-package-dimentions-are-missing-in-data-sheet

器件型号:TXB0104
主题中讨论的其他器件:TXS0104E

您好!

我在寻找 TXB0104YZTR - DSBGA (12)的封装信息

 

http://www.ti.com/lit/ml/mxbg064e/mxbg064e.pdf

 

在此尺寸 D、E 中丢失。

 

您能帮我获取正确的封装文件吗?

此致

Dilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dilip、

    我看到数据表中的封装文件完全缺失。 我已请求我的团队将其包括在内。
    同时、我建议您参考 TXS0104e 数据表来参考 YZT 文件。
    尺寸为 D=1.83-1.89mm 和 E=1.33-1.38mm。