This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我正在寻找一个并行数据信号为1输入:2输出的器件。

Guru**** 2560380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704656/i-am-looking-for-an-device-that-the-parallel-data-signal-by-1-input-2-output

您好、E2E、

该电路如下图所示。

CPU 的视频信号输出被接收并输出到两个收发器

并行数据信号:视频14位  

电压:1.8V、3.3V

我需要可用于解决方案的器件。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    通常、这由一根导线完成。 您是否还希望将1.8V 至3.3V 的电压转换? 或者、您是否只需要向两个输入发送数据信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~~

    我解释得太简单了。

    1.8V 已用器件和3.3V 已用器件。
    我正在寻找两件事。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。  有许多器件可从1.8V 转换为3.3V。

    或许最好参考 TI 电压转换指南:  

    或我们的参数搜索工具:  

    您只需要一个双通道转换器、并将两个输入连接到1.8V 侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不想进行电压电平位移。
    信号同时分为1:2。(中继器功能)
    仅为1.8V、仅为3.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是非常令人困惑的-您的输入信号是1.8V 还是3.3V? 它必须是一个或另一个(或其他一些电压)、因此您至少需要一个电平转换器。 输入信号应输入到两个缓冲器、并且可以使用电平转换器将输出调节到正确的电压。