This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH32373A:烘烤时间

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH32373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705125/sn74lvch32373a-baking-time

器件型号:SN74LVCH32373A

您好!

问题如下。

*您能否确认用户是否可以在烘烤时间内24小时执行?

以上问题的背景情况如下。

--

根据 SN74LVCH32373A 的数据表、该器件为厚度为1.4mm 的 MSL-3、如下所示。


此外、我还确认了"IPC/JEDEC J-STD-033"。 根据此文档、用户端的烘烤条件如下所示、突出显示为红色。

在这种情况下、我认为这只是建议的条件。 因此、我们希望您确认用户是否可以在 超过上述时间后执行烘烤(Target 为24小时)。

--

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件可在150C 下无限期存储、因此在125C 下以24小时的温度进行烘烤不是问题。