This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS674:建议使用24位并行输入、串行输出移位寄存器。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/705009/sn74ls674-suggest-24-bit-parallel-in-serial-out-shift-register

器件型号:SN74LS674
主题中讨论的其他器件:SN74HC165

请建议使用24位并行输入、串行输出移位寄存器 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hrushikesh、
    实现24位并行输入、串行输出移位寄存器的行业标准方法是使用3个8位串联移位寄存器-这就是使移位寄存器变得很棒的原因... 您可以将任意数量的器件串联、而不会增加处理器的负载。

    SN74HC165是一款非常常用的8位并行输入移位寄存器、可能非常适合您。