This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC148:未使用的输出引脚

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704955/sn74hc148-unused-output-pin

器件型号:SN74HC148

您好、逻辑支持团队、

我想知道如何处理 SN74HC148的未使用输出引脚。 它是作为开路还是 Vcc 还是 GND 放置?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alice57、
    未使用的输出应保持开路。

    想一想、如果输出尝试驱动高电平并连接到 GND、或者输出尝试驱动低电平并连接到 Vcc、会发生什么情况。 短路。